This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:有关 LM5145和 LM5175同步运行的问题。

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5145, LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731389/lm5145-question-about-lm5145-and-lm5175-synchronous-operation

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5175LM5175-Q1

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 LM5145和 LM5175同步运行。


我有疑问。

我附上了问题文件。
您可以检查附加的文件吗?


问题
问题1.
您能否教授所需的 MAX 值或 Vsynco 与 Isyncdout 特性数据?


问题2.
您能否教授所需的脉宽或占空比最小/最大数据?


问题3.
建议的最大应用电压值(它的最大值是否为3.3V?)


问题4.
连接方法是否有问题?
(部分压力阻力常数为临时值)

最恰当的考虑。
Bob Lee.e2e.ti.com/.../LM5145-and-LM5175_5F00_question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请给我们一些时间来查看您的问题

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:

    非常感谢您的回复。

    我希望尽快得到答案。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    1. LM5145的 SYNCOUT 最大值约为4.5V (实际上低于 LM5145的内部5V 偏置轨的栅源电压阈值)。

    2. LM5145 SYNCOUT 信号的占空比为50%。 这是 LM5175-Q1同步的理想选择。

    3.对于馈送 LM5175-Q1的 SYNCOUT 电压信号、将其除以2似乎是合适的。 确保 LM5175-Q1的 RT/SYNC 引脚上的电压不超过3.3V。

    4.请验证整个电路实现的功能是否符合预期、以及 LM5145 SYNCOUT 信号的灌电流/拉电流负载是否低于数据表的建议运行条件表中指定的1mA 电流。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    非常感谢您的回答。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我可以提出一个添加问题吗?

    我附上了问题文件。
    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../LM5145andLM5175question2_5F00_181017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您能否教授进度情况?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    LM5145的 SYNCIN 输入应直接由时钟信号驱动-无需交流耦合。 此外、在 VIN 和 SYNCIn 信号应用和移除方面、不推荐 LM5145使用的序列。 对于 LM5145的 SYNCOUT 信号、建议测量施加到 LM5175的 RT/SYIN 引脚的振幅、以验证其是否未超出规格。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    非常感谢您的回答。

    我回复我的客户您的答案。

    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我可以添加一个问题吗?
    我随附了问题。

    可以检查一下吗?


    问题
    问题1.
    是否可以在添加下面所示的 MOSFET 的情况下执行 FPWM 和频率同步操作?
    没有问题吗?


    问题2.
    添加 MOSFET 时、SYNC 引脚的输入电容规格是否存在?
    当 kΩ μ V pu 时、VCC 的负载增加约1.5mA、但在 SW 运行时、总电流在20mA 之内是否存在问题?

    您的答案
    "就 LM5145的 SYNCOUT 信号而言、建议测量施加到 LM5175的 RT/SYIN 引脚的振幅、以验证其是否未超出规格"。

    问题3.
    是否通过实际测量进行了确认?
    情况
    我们担心由于热特性和产品变化而导致的问题。


    问题4.
    SBD 等器件与3.3V 电源分开考虑钳位、以便 RT/SYNC 引脚不会变为3.3V 或更高、但3.3V 的容差上限是多少?

    问题5.
    或 Csync 设置为1000pF [来自 EVM]
    外部信号振幅的建议值是多少?
    (为了满足 RT/SYNC 引脚电压上限3.3V、H 阈值2.1V 最小值、L 阈值1.2V 最大值)

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../LM5145andLM5175question_5F00_181025.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    E2E 主题在30天后锁定、因此我将关闭此主题、您能否打开一个包含您问题的新主题、Tim 能否在新主题中回答您的问题?

    感谢您灵活使用 E2E 帖子。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    非常感谢您的回答。

    我发布了"提出相关问题"。

    由于我对 Timothy 的回答有疑问、
    我想得到 Timothy 的答复。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您"提出相关问题"。 我已将您的问题发送给 Tim、他将与您跟进。

    此致、
    Katelyn