This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:BQ501210和 BQ51025 10W 兼容性

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ51025, BQ500215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744864/bq501210-bq501210-and-bq51025-10w-compatibility

器件型号:BQ501210
主题中讨论的其他器件: BQ51025BQ500215

 BQ51025能否与 BQ501210搭配使用以实现10W 功率输出?

如果是、BQ51025输出需要哪种配置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ51025和 BQ501210均为 NRND (不推荐在新设计中采用)。 除非您已经拥有生产中的器件、否则我不建议您使用这两个器件进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供推荐的器件型号? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明您对设计的要求?

    BQ51025仅在 BQ500215或 BQ501210为10W 模式下工作、不提供其他 TX。

    对于标准 Qi TX、BQ51025将以5W 模式运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望实现10W 无线电源传输(理想情况下为15W 和12V 输出)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉
    但我们没有在12V 时支持15W 的器件。 我们拥有的唯一10W 器件是 NRND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 很遗憾、您不会继续本系列视频。