This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13202Q2:CSD13202Q2

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13202Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751189/csd13202q2-csd13202q2

器件型号:CSD13202Q2

请确认以下器件的 HBM、MM 和 CDM 等级是多少、因为其未包含在随附的表中。

 ESD 等级:-  

 

 

 

 

 

电压电阻(最小值) 最敏感电压值 μ A

SBM 所有者

弹性零件号

说明

制造商

制造商器件型号

人体模式 μ A
(__LW_AT__HBM

和功能

机器模式 μ A
(__LW_AT__mm

和功能

带电器件放电模式 μ A
(__LW_AT__CDM

和功能

张亚伦(DM)

PMHM-PMM00042798-100

MOSFET SMD 电源 N 通道12V

应用工程师

CSD13202Q2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chitanya、
    感谢您的查询。 CSD13202Q2通过了350V HBM 和1500V CDM 标准。 TI 不测试 MM