工具/软件:TI C/C++编译器
您好:
我想询问一些有关 UCD3138 DPWM 主从模式的保留。
假设采用 LLC 拓扑。 我将 DPWM0 (主 MOS)配置为主器件、将 DPWM1 (SR MOS)配置为从器件。
然后、我将编写如下代码:
"
Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.MSYNC_SLAVE_EN =0;
LoopMuxRegs.DPWMMUX.bit.DPWM0_SYNC_SEL = 0;
Dpwm1Regs.DPWMCTRL0.bit.MSYNC_SLAVE_EN =1;
LoopMuxRegs.DPWMMUX.bit.DPWM1_SYNC_SEL = 0;
"
我‘s DPWM0的死区时间与 DPWM1的死区时间相同、例如:DPWM0的死区时间为350ns、DPWM1的死区时间为350ns
filter0 同时连接到 dpwm0和 dpwm1。
无论 在何种情况下、DPWM1是否遵循 DPWM0?
如果两个 EVENT1相同。 它们将始终一起打开,但 dpwm1将在 dpwm0之前或与 dpwm0同时关闭(根据谐振频率), 我是否理解正确?
是否存在不同时打开的情况(即使相位也会交错。)?
非常感谢!
佐伊