This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 栅极驱动器问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, UCC27712, UCC27531, UC2844, LM555, UCD7100, UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732111/question-of-gate-driver

主题中讨论的其他器件:UCC27710、 UCC27712、 UCC27531、 UC2844、 LM555、 UCD7100、 UC3844

我们对栅极驱动器有疑问。

在 以下条件下、我们将查找 IC 和电路。

请告诉我们推荐的 IC 或电路。

   频率= 50kHz

   占空比= 20%固定

   开关:IGBT

   无论电压条件如何、我们都将 IGBT 作为20%的固定占空比运行。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro、

    感谢您关注 TI 栅极驱动器产品。 我对电路和应用有一些问题。

    我看到电源开关和 IGBT、但您能否提供电源器件连接和动力总成的简单图? 高侧和低侧 MOSFET 的配置是否采用半桥配置? 这在许多拓扑中很常见。 或者、这是 发射极以接地为基准的 IGBT 开关、这将是一种低侧驱动器配置。

    对于半桥、高侧和低侧 MOSFET、在许多应用中使用 UCC27710和 UCC27712 620V 高侧低侧驱动器来驱动 IGBT。

    如果这只是一个低侧功率器件、则 UCC27531是一款专用于驱动 IGBT 的单通道驱动器。

    如果回答了您的问题、请使用该主题上的绿色按钮进行确认。

    此致、

    Richard Herriing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们已针对以下主题提出了另一个问题。
    e2e.ti.com/.../2673971

    请查看此 URL 中随附的 PDF 文档关于图。

    我们尝试使用 UC2844作为栅极驱动器。
    我们希望无论电压条件如何、都将占空比固定为20%。
    除了 UC2844、我们还想知道推荐的 IC。

    我们认为 UCC27531很好。 我们希望操作单个 IGBT 开关。
    您知道如何将占空比设置为20%固定值吗?
    您能不能展示电路、我们是否可以使用 UCC27531作为20%固定占空比。
    UCC27531是否可以通过外部电路设置将占空比固定为20%、无论电压条件如何?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们有新问题。

    我们认为单个低侧驱动器是好的。
    但 UCC27531没有 ISENSE。
    您是否知道推荐的具有 ISENSE 的低侧驱动器?

    我们的客户使用该 FET。
    www.rohm.co.jp/.../rsj400n10-e

    另请检查以下问题。

    我们已针对以下主题提出了另一个问题。
    e2e.ti.com/.../2673971

    请查看此 URL 中随附的 PDF 文档关于图。

    我们尝试使用 UC2844作为栅极驱动器。
    我们希望无论电压条件如何、都将占空比固定为20%。
    除了 UC2844、我们还想知道推荐的 IC。

    我们认为 UCC27531很好。 我们希望运行单个 MOSFET。
    您知道如何将占空比设置为20%固定值吗?
    您能不能展示电路、我们是否可以使用 UCC27531作为20%固定占空比。
    UCC27531是否可以通过外部电路设置将占空比固定为20%、无论电压条件如何?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro、

    为了生成驱动信号振荡器、一种选择是使用专门用于此目的的器件、例如可在此链接中找到的 LM555计时器数据表。

    LM555数据表的第7.4.2节介绍了生成具有特定周期和占空比的信号的应用。 LM555计时器电路的 VCC 可能需要固定、但可以只是来自输入 VDD 的齐纳电路。 LM555的输出可用于驱动栅极驱动器的输入、

    请告诉我们该解决方案是否适用于您的应用。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Takahiro、
    有关推荐的具有 ISENSE 或电流感应功能的驱动程序的问题。 您可以考虑具有内部电流感应功能的 UCD7100驱动器。 可通过以下链接找到驱动程序信息: www.ti.com/.../UCD7100
    我在另一篇文章中谈到了如何为驱动器生成固定占空比信号的问题。
    请告诉我们、这些帖子是否通过使用主题中的绿色按钮进行确认来解决您的问题。 如果您有其他问题、您可以随时在该主题上再次提问。
    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    关于 LM555、
    该 IC 是否可以用于 UCC27531的20%固定占空比?
    (我们知道 UCC27531没有 ISENSE 引脚。)

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Takahiro、
    我认为我理解您的问题、但请确认。
    LM555电路可用于为 UCC27531的输入信号生成20%占空比。 两个 IC 可在占空比和频率目标下提供高驱动电流栅极驱动。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们的客户使用 FA5510作为栅极驱动器。

    felib.fujielectric.co.jp/.../details.htm

    该 IC 具有三角波比较 PWM。
    您是否知道推荐的具有三角波比较 PWM 且可使用固定占空比20%的栅极驱动器。
    我们想知道相当于 FA5510的东西。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Takahiro、
    我回顾了 Fuji FA5510、它是一个类似于 UC3844和 UC3809的 PWM 控制器。
    让我确认一下使这些控制器之一作为固定振荡器运行的电路。 我认为这两种方法都可以正常工作、但我会进行审核并确认。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro、
    UC3844和类似的控制器器件由更熟悉这些器件的同事提供支持。 我将向您推荐涉及这些器件的应用工程师。 您应该很快得到他们的回复。
    此致、
    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    我正在处理该电路、但需要另外一天的时间来验证它。 很抱歉耽误你的时间。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28C43.docxHiTakahiro-san、

    我连接了一个应以25%占空比运行的电路。 我想我不能把它降低到低于它。 电路使用 RC OSC 引脚波形作为 CS 引脚的输入。 OSC 引脚由 NPN 晶体管从 CS 引脚缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们希望更改占空比20%固定值。
    请告诉我们关于您所附文档的20%关税的变更点?
    您是否有任何公式可以更改所附文档的占空比?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    您的情况如何?
    请告诉我们这些问题。

    我们希望更改占空比20%固定值。
    请告诉我们关于您所附文档的20%关税的变更点?
    您是否有任何公式可以更改所附文档的占空比?


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    此帖子已有三周没有活动。 我将关闭此主题。 如果您有更多问题、请开始新主题。

    此致

    Peter