This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260-Q1:UVLO 条件的输入电源电流

Guru**** 2576085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750992/tps62260-q1-the-input-supply-current-of-uvlo-condition

器件型号:TPS62260-Q1

大家好、

我对 UVLO 条件的输入电源电流有疑问、如果该电流等于静态电流、 或小于静态电流?据我所知、在 UVLO 期间、只有 UVLO 电路工作、因此 我想知道在测量静态电流时哪个电路工作? 请就这些问题向我提供一些建议。

非常感谢。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    静态电流和 UVLO 是不同的参数,我建议您查看以下应用手册 :www.ti.com/.../slyt412.pdf
    您能否指定在这种情况下测量静态电流的原因? 应用是什么?

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    非常感谢您的回复 和良好的资源。

    原因在客户系统中(POC <Vuvlo), they want to analysis the voltage drop on the 50Ω resistance. 电源模块的前置摄像头),需要知道此设备何时在 UVLO ( 如图所示。 因为我们没有在 UVLO 条件下找到输入电流,所以如果我们已经在 UVLO 下测试了输入电流,如果完成了测试,我们就可以知道 UVLO 条件下的输入电流? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    当电源电压高于 UVLO 阈值但低于建议的最小输入电压时、器件 UVLO 电路启用。 未验证和验证数据表外的规格。 电流消耗取决于不同的参数、但我希望电流大小大致相同。

    此致、
    Tanvee