This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:LM3429支持 PWM 频率的值

Guru**** 2512795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750876/lm3429-lm3429-support-the-value-of-pwm-frequency

器件型号:LM3429

您好、先生、

  我的客户使用 LM3429驱动13.3英寸面板, 现在客户使用外部 PWM 进行调光,现在客户想知道连接引脚7 (ndim) Tks 的 PMW 的最大频率是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

     有关 PWM 调光、请阅读第7.3.10节。   必须保持最短导通时间、公式(26)以 tpulse 形式给出。  频率可以高、但必须保持这种关系。  

    但斯克图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       感谢您的及时回复。 现在,客户将 PWM 更改为23KHZ,占空比:6-25%。 但当面板处于低亮度时、面板将闪烁。 请帮助您检查导致此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

      必须满足数据表第21页上关于 Tpulse 的公式(26)。  因此、Tpulse 必须大于该时间。  您使用的是什么 Vin、ILED、Vo 和 L?

    谢谢 Tuan