This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:降压转换器似乎连续重启。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746339/tlv62130a-step-down-converter-seems-to-continously-restart

器件型号:TLV62130A
主题中讨论的其他器件:TLV62130

我正在尝试启动 TLV62130 12V 至3.3V 稳压器电路、但似乎会持续重启。  下面的示波器屏幕截图显示了使能、VOUT/VOS 和 SS/TR 信号。  我假设 SS/TR 信号变为低电平意味着发生了故障情况。  从数据表中、我看到出现了以下情况之一:(1)关断(EN=GND)、(2)欠压锁定或(3)热关断。  该条件会导致内部电阻器下拉 SS/TR 引脚。  从这些状态返回会导致由 SS/TR 连接设置的新启动序列。  这是我在这里看到的吗?

(1)可以看到、使能信号保持高电平。  (2)虽然未显示 VIN、但它不会欠压-它大约为12V。  (3)时间范围太短、无法进行热关断、对吧?

导致此关闭的原因可能是什么?  数据表中是否有其他会导致关断的条件?  

原理图如下:

DEF 引脚有一个1KΩ Ω 下拉电阻器、但未显示。

布局不是最佳。  例如、VOUT 和 VOS 输入之间没有单独的布线。  它都是相同铜填充物的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jain:

    SS/TR 引脚波形看起来不正常。 它应该是对电容器充电的电流源的线性斜升。 能否更换 SS/TR 盖并重新测试? 除了电容器之外、还有其他任何东西连接到该引脚吗? 您将哪个器件型号用于电容器?

    您是否确认电路板构建正确、没有开/短引脚、焊在散热焊盘上等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、感谢您的回复。 查看我的布局、我看到散热焊盘区域中的过孔未按预期填充和镀层。 暴露焊盘上可能没有接地连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 您可以尝试使用足够的焊料对1个 IC 进行返工、并查看您是否具有不同的启动结果。

    此外、您还可以使用热像仪或手指测量 IC、以查看 IC 是否过热并达到热关断状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jain:

    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您再次查看。  我没有再处理过这个问题了。  我们目前的想法是、这是一个焊接问题-无论是散热焊盘还是外设上的引脚。

    我们的一位制造工程师说他会看它、但我还没有听到他的反馈。

    我会在得到更多信息时发布这些信息。

    谢谢。
    J.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 如果您需要其他帮助、请回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了故障者。 4焊盘°电感器旋转90 μ H、只是将输出开关节点(SW)传递到 VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享。 是的,这会产生不良的结果:)