This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:短接输出电容

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731171/tps54360-shorting-output-cap

器件型号:TPS54360

我发现、当我从48 VDC 输入源驱动5V 输出时、我可能会在25VDC 陶瓷输出电容器中出现短路故障...

断开并连接48VDC 似乎会在输出电容器上产生大于25V 的电压脉冲...

如果我用 TVS 替换肖特基环流二极管、我可以解决这个问题、但问题是为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这一切取决于输入线路瞬态的速度。
    尖峰可能会通过内部寄生效应和电感器寄生电容器耦合进入、并进入输出。
    对于 TVS、SW 节点中的这种雪崩效应可能会更阻尼、因此不会耦合到输出端。

    尝试使用低速率和肖特基二极管来斜升48VDC、看看是否仍有故障。
    我认为关键是阻尼输入,使其不会过冲。

    也许本文会有所帮助(可能是输入电源的软启动)
    www.ti.com/.../snva717.pdf

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道所有允许高侧 MOSFET 导通2nsec 或以上的条件...
    当我打开48VDC 电源时、我看到5VDC 输出在超过14V 峰间值时出现2nsec 的宽振铃...
    我意识到这可能是接地反弹耦合、但它是否可以在 MOSFET 片上驱动电路中发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这将由于寄生效应而产生振铃。 高侧 MOSFET 在2ns 内不会导通。 正如 Arief 提到的、关键是抑制或钳制超出器件绝对最大额定值的任何振铃。

    如果您对此主题有任何其他疑问、请随时打开新的 E2E 主题。

    此致、
    Katelyn