This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:一段时间后中断功能停止工作

Guru**** 2574195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748936/tps23861-interrupt-functionality-stopped-working-after-a-while

器件型号:TPS23861

大家好、

我对以太网交换机中使用的 TPS23861 PoE 控制器有疑问。

当 TPS 在半自动模式下使用而 PoE 端口功能通过交换机固件停用时(意味着寄存器19h 中的 PWON1-4位无法设置) - 我们插入4类 PoE 器件。
然后、TPS 中断引脚通过分类事件被拉低。 我们的系统读取几个寄存器以找出 PoE 器件具有的分类、并通过检测/分类使能寄存器14h 上的 COR 清除中断。 然后、在新分类后、TPS 再次将中断拉低、系统再次将其清除。 此过程重复到 TPS 不再发送中断(中断引脚保持高电平)的特定点。 重新插入设备不会改变它。 有时只需一分钟即可达到此效果、有时需要20分钟。

 我想问一下 TPS 功能中是否实现了任何类型的计数器/计时器,使其无法永远继续上述过程?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Simon、

    您能否通过回答以下问题来更详细地解释一下测试情况?

    1. 当您没有看到中断时、是否可以转储所有寄存器设置?
    2. 当您无法将中断引脚置为低电平时、所有端口的状态是什么? 您能否测量所有端口的电压?

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您始终可以读/写寄存器
    2. 由于开关固件、端口不能按预期测量端口电压、因此端口保持停用状态

    我的问题是 TPS 为什么不重复分类->永久发送中断过程。 TPS 中是否实现了任何类似超时的函数来阻止他在某个点发送中断?

    步骤:

    1. 我们的 TPS 处于半自动模式、进行分类并因此发送中断
    2. 我们读取中断寄存器(00h)=>响应:至少在一个端口(18h)上进行检测和分类
    3. 读取检测事件寄存器(05h)时清除=> 响应:端口 X 上的分类和检测
      (使用此命令、中断引脚将返回高电平状态)
    4. 读取端口 X 状态寄存器(0Ch <->0Fh、取决于端口)=>响应:4类和电阻有效(44h)
    5. 系统检查是否启用了 PoE 功能:
    1. 使能:将寄存器19h 中相应的端口电源使能位置位
    2. 禁用:不设置电源使能寄存器中的位

     

    如第一封邮件中所述、此过程重复几分钟。 重要的是、我们没有为相应的端口(5b)供电。 因此、TPS 重新启动分类过程、因为他的中断寄存器被3清零、但是这个过程不会永远持续下去。 它停止并且中断永远保持高电平。 有时几分钟后、有时20分钟后。 您有什么想法吗?

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我以前没有看到过这种情况。 我要求您转储所有寄存器数据的原因是我要检查每个端口的状态(运行模式、启用检测/分类、任何故障)。 从技术上讲、如果端口处于半自动模式、则会启用检测分类并取消屏蔽检测和分类事件、您应该会持续看到中断发出。 那么、您能否读取所有寄存器的状态(当您看到此问题时)并将数据发送给我进行进一步分析?

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、自我们上次听到您的意见后已有一个多星期了。 您是否能够从客户处获取所需信息?

    感谢您的本地支持、