Other Parts Discussed in Thread: LM3489, LM25085
主题中讨论的其他器件: LM25085
上面显示的是一个4.2A SLA 充电器电路、其中移除了外部4.2A 电流限制电路、因为该电路移除后会出现问题。 该电路性能良好、满足其所需的输出电压、电流和主开关频率。 问题是、在每个开关周期的"关断时间"期间、控制器以~5MHz 的频率振荡、而不是关闭 FET。 LM3489内部的栅极驱动器有点弱、在此期间 FET 呈线性状态并散热过多、超过了其结额定值。 我没有找到任何方法来阻止这种振荡、下面是我尝试过的一些更改的列表(一次一个):
- 删除了470uF 电解电容以增加纹波电压
- 移除陶瓷电容器组并依赖电解电容器(因为陶瓷电容器的 SRF 约为3MHz)
- 仅使用前馈电容器替换 C3/R4/C14纹波网络
- 在20m Ω 感应电阻器后面连接该前馈电容器
- 前馈电容值测试范围为100pF 至1uF
- 尝试通过以下方式降低开关节点压摆率:
- 将缓冲器一直增加到0.1uF/0欧姆
- 使用具有大得多的 Qg 的 FET
- 与 FET 栅极并联的电容器
- 已提起 FB 引脚并连接了一个非常短的直接反馈网络
- 使用我的组件修改了 LM3489评估板
尽管尝试了所有这些更改、器件仍会在关闭周期期间振荡。 我没有尝试的东西。 如何使它停止振荡?