This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:自定义电路板最大电流仅为550mA

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51025, BQ500215, BQ501210, BQ51013B, BQ51021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744909/bq51025-custom-board-is-only-able-to-give-550-ma-max

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件: BQ500215BQ501210BQ51013BBQ51021

尊敬的技术支持:

我最近开始担任研发工程师、我的第一项工作是调试包含前工程师制造的 BQ51025的电路板。

当我开始尝试使用该板时、问题就出在与发送器连接良好的情况下、它开始将自身限制在540mA。

我已经尝试在 Rfod (0-1000欧姆)和 RLIM (0-2000欧姆)中添加电位器、计算所有可能的解决方案、并使应该流动的电流回归、认为负载、 它在300-550mA 之间工作正常、但当我要求电路板提供更多功率(在5V 时将电阻器负载从20 Ω 降低到10 Ω)时、它开始限制功率。

后来、我在电压反馈电路中添加了另一个电位器、以便能够更改电压、从而找出限制的位置、 这样我就能够将电路设置为整个电压范围(大约0-8V)、 然后 我发现,即使  Rfod 为(200欧姆)且 RLIM 仅为100欧姆(根据我的计算结果应该是1.5A 限制),我也无法在10欧姆负载下升高5.5V (550mA)。

此外、我已禁用发射器中的所有功率限制和 FOD 系统、并连接到电源、因此它应该提供5瓦的功率、但我最多只能获得2.7瓦的功率。

有什么关于这种情况发生的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ51025为 NRND (不建议在新设计中采用)、我不建议您使用该器件进行设计。

    TX 需要是 BQ500215或 BQ501210才能获得10W 输出功率、否则该单元将默认为5W 模式。
    此外、如果两个单元禁用了 FOD 检测、则它们将默认为5W 模式。

    检查 TX LED_A、绿色、它将快速闪烁以进行10W 功率传输。 如果缓慢闪烁、则 TX 处于5W 模式、请参阅表3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我所讨论的所有过程都是在5瓦模式下、应用不是为10瓦模式设计的、问题是我只能在输出中以最佳效果获得大约2.8瓦、抱歉、没有详细说明。

    如果我们决定更改此芯片、您建议将哪种芯片用于5瓦应用?我们正在评估它、但我们需要:

    • 可调节电压输出。
    • 电流限制

    最好具有但不必要:

    • I2C 或通过微控制器对其进行控制的某种方法。
    • QFN 焊盘或类似器件(可大幅简化生产、尺寸对我们的应用并不重要)、也有助于解决散热问题。

    我见过采用    20-VFQFN 封装的 bq5105xB 和 bq51013B、但它们是固定电压、对选择什么有任何想法?

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于具有可调输出和 I2C 的5W 应用、请查看 BQ51021。
    很抱歉、只有少数 QFN 器件。