This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320-Q1:TPS65320QPWPRQ1未使用的 LDO 输出

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751117/tps65320-q1-tps65320qpwprq1-unused-ldo-output

器件型号:TPS65320-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65320D-Q1

如果我不使用 LDO 输出、我是否可以使 FB 输入保持开路或下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    如果 EN2和 VIN_LDO 连接到 GND、我希望 VFB2可以保持悬空、但我正在咨询产品专家进行确认。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

     Rick 正确、将 EN2拉至接地并使 VFB2保持开路。 您可以 将 VIN_LDO 连接到 GND、但我建议将 VIN_LDO 连接到降压转换器的输出。

    TPS65320D-Q1 (确保您在设计时使用的是 D 版本的 IC)具有一个观察 EN1和 VIN_LDO 的内部多路复用器。 如果 EN1为低电平或 VIN_LDO 为低电平、多路复用器将自动将 LDO 输入切换至 VIN。  VIN 通常 高于降压输出。 如果 LDO 连接到 VIN、VIN 不能高于20V。 如果您将 VIN_LDO 连接到 GND、则多路复用器将自动将 LDO 输入连接到 VIN。