This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:充电电流波动

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744851/bq24092-fluctuating-charge-current

器件型号:BQ24092

我有一个包含 BQ24092的电池供电传感器电路。 我已使用该器件为一系列锂离子4.2V 10K NTC 电池成功充电、充电电流约为540mA。 最近、我尝试了一个以前没有使用过的新电池、即280mAh 2C 4.2V 10K NTC、与其他电池相同。 然而,在为该器件充电时,我观察到50mA 的充电电流波动,周期约为30ms,通常是在周期的恒压阶段,但这并不是唯一的,因为电流下降到大约100mA。 此外、一旦达到终止电流、充电器似乎施加大约100mA 的电流、在几秒钟内下降回终止电流、其速率明显低于正常的加电周期。 完全断开 TS 引脚可停止此行为。

我想知道您是否对我如何理解这些观察结果有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    30ms 周期的波动可能是电池检测例程、请参阅数据表的图22。 这可能会在电池和 OUT 引脚之间具有正确电阻的 CC / CV 点附近触发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跟进此资格授予。
    问题是否已解决、您是否仍需要有关设备的帮助?