This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:原理图审阅

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744670/bq24090-schematic-review

器件型号:BQ24090

您好!

我们面临的问题是、当电池电压低至2.1V 时、充电 IC OUT 引脚没有输出。

我认为阈值可能设置错误、因此我需要您就此提出建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    原理图看起来正常。
    您能在输出引脚上看到电流为2.1V 吗?
    什么是输入电压?

    ISET2 =低电平、充电电流由 ISET 设置
    对于245mA 快速充电电流、ISET = 2.2k
    预测= 8k 会将预充电电流设置为80%(196mA)、并将终止电流设置为40%(98mA)。

    快速充电电池电压范围为2.5V 至4.2V --这段时间内的电流由 ISET 设定
    预充电电池电压范围为2.5V 至0.8V --在此期间的电流由 ISET 和 PRETERM 设定
    电池短路小于0.8V --输出电流限制为15mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跟进此资格授予。
    问题是否已解决、您是否仍需要有关设备的帮助?