This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:在哪里可以获取 BQ25708的*。bqz 配置文件?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25708, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749727/bqstudio-where-can-i-get-bqz-configuration-file-for-bq25708

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ25708、BQ25700A

你(们)好

我尝试使用 Battery Management Studio 测试带  BQ25708充电器的器件。

在该充电器的工具和软件部分、我看到  了 BQSTUDIO 链接(http://www.ti.com/product/BQ25708/toolssoftware)

但在最新版本中  、充电器列表中遗漏了 BQSTUDIO (1.3.54.1) BQ25708。
在哪里可以获得  BQ25708的*。bqz 配置文件?

谢谢。

此致、

安纳托利

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anatoly、

    BQ25708支持团队将在美国假期开放至26日(星期一)。 给您带来的不便、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Anatoly、

    BQ25708文件尚未使用最新的可用工具发布。 在发布之前、请使用 BQ25700A.bqz 文件。 BQ25700A 和 BQ25708都具有 SMBus 从地址0x12、并且寄存器组是相同的、只是 BQ25700A 上所有与 OTG 相关的字段都保留在 BQ25708上、因为 BQ25708上不提供此功能。 这些是:
    寄存器0x12位11 (OTG_ON_CHRGOK)
    寄存器0x32、位12 (EN_OTG)
    寄存器0x3B (OTG 电压寄存器)
    寄存器0x3C (OTG 电流寄存器)

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的。 非常感谢。

    此致、

    安纳托利