This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:灌电流的值是多少? 我是说来自底部 MOSFET 的持续电流。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751027/csd97394q4m-what-ist-the-value-of-the-sink-current-i-mean-the-continuous-current-from-the-bottom-mosfet

器件型号:CSD97394Q4M
主题中讨论的其他器件:TPS54821

灌电流的值是多少? 我是说来自底部 MOSFET 的持续电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在讨论低侧 FET? 当 PWM 为低电平时、 低侧 FET 将打开并流动负载电流;而 如果低侧 FET 关闭、则没有电流流经 LS FET。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LS FET。 我想知道低侧 FET 上允许的最高电流。 例如、在 TPS54821的数据表中、您可以找到低侧开关灌电流限制 、这就是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是 一个同步降压功率级、我们不会为每个 FET 指定最大电流、因此我们将功率级定义为单个产品、电流限制基于功率损耗和热性能。 请遵循建议的持续电流/峰值电流、尤其是适用于应用的 SOA。

    谢谢!