This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500215和 BQ51025的原理图

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500215, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742616/schematic-diagram-of-bq500215-and-bq51025

主题中讨论的其他器件:BQ500215BQ51025

我想使用10W 解决方案、BQ500215和 BQ51025是否可以匹配? 请帮助提供下一个原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    不建议在新设计中采用 BQ500215和 BQ51025 (NRND)。 使用这两个器件进行设计很困难、我们建议在使用此类更高功率设计时非常小心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、但我仍然需要一个原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉
    但10W 和15W 无线电源器件是 NRND、我们不支持新设计。