主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ40Z50-R2、 BQ40Z50-R1
您好!
我生成了黄金映像并尝试将其刷写到微处理器中。 以下是生成的前几行:
W:AA 3E 33 00
X:1000
宽:16 09 00 00
W:16 0A 00
宽:16 09 02 00
W:16 0A 00
W:16 00 00 00
W:16 1A DE 83
宽:16 06 00 00
我意识到在加载第一行后、它会自动进入 ROM 模式。 因此、第一次运行后、如果我再次运行它、它无法检测从地址0xAA、只是卡在那里(通过 I2C 总线发送 NACK)。 即使我再次尝试为其供电、问题也无法解决。 我有几个与此相关的问题:
1.器件进入第三行时是否进入 ROM 模式? 我在网上看到一些文档说要进入 ROM 模式、我需要将0x0F00写入0xAA、这意味着我应该在生成的文件中看到一条类似 W:AA 00 0F 的行、但我没有看到。 即使不这样做、我的器件在运行第三行时是否自动进入 ROM 模式?
2.如果问题是因为我的器件进入 ROM 模式、那么我是否仍然可以退出 ROM 模式(不使用 bqstudio、因为芯片已经焊接到定制板上)? 我尝试发送 W:0x16 0x08 0x00 0x00、但如果我尝试在该命令之后向0xAA 地址运行某些命令、它仍然不起作用。
3.设备是否必须进入 ROM 模式才能将黄金映像刷写到处理器中?