This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53321:数据表中缺少信息

Guru**** 2694225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751341/tps53321-missing-information-in-the-datasheet

器件型号:TPS53321

您好!

现在、我需要了解在正常运行和启动期间必须如何为内部 LDO 提供电流。

数据表中包含的唯一信息是关断电流 IDDSDN = 5uA 和待机电流 IDD = 2.2mA 的相关信息。

请帮帮我。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    这些信息不是直接提供的。 但是、TPS53321不使用 VDD 电源来实现任何开关功能、因此 VDD 工作电流应非常接近数据表中指定的 VDD 待机电流。