This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:12V 输出、负载功耗超过21W 将消耗 MOS

Guru**** 2562020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP6812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730302/tps23754-12v-output-the-load-power-consumption-exceeds-21w-will-burn-mos

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP6812

降级:

请 请参阅开机自检前、客户已调试电路板并出现问题。

12V 输出时、负载功耗超过21W 将会烧毁 MOS;当20W 时、MOS 将非常烫、它将长时间烧坏。
正常的栅极电平应该是多少?

2、请看一下图、变压器支持的电流最大频率为200K、FRS 电阻为69.8K、开关频率约为250K、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    在上一个线程中、我建议使用更快的 D5二极管。 您的电路板中是否对此进行了修改? 如果没有、您可以尝试吗? 您还能转发 VDS 和 VGate 的波形吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题如下:

    1.如果 TPS23737 的频率 配置为250K,而变压器的频率仅为200kHz,是否正常?  

      如果将控制频率的电阻更改为100K、是否对其他设计进行了任何调整?

    2.从数据表 可以看出 、栅极电压电平的正常范围为-0.3V ~ VC+0.3V。  如果它太低、如何使它更高?

    3.有时,在电源打开期间,我们可以看到使用万用表时输出不符合12V 的要求。 当检测到 PD 器件 时、电源输出也不满足12V 要求。   

      输出在上电过程中不稳定。 这是正常的吗?

    输出是否具有最低负载功率要求? 发现怠速有时会断电、没有怠速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    1、在250kHz 下运行时没有问题。 由于变压器上的电感为100uH、因此250kHz 可能更好。
    TPS23754中的栅极驱动器由 VC 电压供电。 变压器偏置绕组的电压通常为10V-12V。 您在 VC 上得到什么电压? 您在栅极获得的电压是多少?
    3.您可以发送波形吗? PSE 是否未开启? 或者它是否通过检测且转换器未上电?
    4.是的、PSE 维持功率的最低负载要求为10mA。 如果是转换器本身在空载时出现故障、则二极管整流反激式可能处于脉冲跳跃模式。 您需要有一些小负载才能处于 CCM 模式。

    请注意、我们过去建议将 PMP6812用于您的解决方案。 这是一种已知的工作解决方案、具有测试报告/原理图。
    www.ti.com/.../slvrb41b.pdf

    谢谢!
    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级:

    请 请参阅以下信息:

    1、在250kHz 下运行时没有问题。 由于变压器上的电感为100uH、因此250kHz 可能更好。

    幸运:PA2649NL 只支持200kHz。


     TPS23754中的栅极驱动 器由 VC 电压供电。 变压器偏置绕组的电压通常为10V-12V。 您在 VC 上得到什么电压? 您在栅极获得的电压是多少?

    幸运:VC 的波形图如下、电压约为11V:


    3.您可以发送波形吗? PSE 是否未开启? 或者它是否通过检测且转换器未上电?

    幸运: 栅极波形如下:

    MOS 的 D 点波形:

    请 请帮我们提供一些建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    观察波形、如果转换器正在切换且 VCC 为11V、则匝数比几乎为1-1 (偏置和次级)。 这意味着输出应调节~12V。 您可能需要检查连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    幸运的是、作为 PoE 应用和营销经理、我监控我们的 E2E 论坛以获得良好的客户服务。

    您是否会说此主题已得到解决、您是否满意? 如果是、请单击"已解决"按钮告知我们吗?

    如果对所提供的支持不满意、请回写并告知我们还可以做些什么来提供帮助。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的支持、