This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051C:关于 FLT 引脚(IN 引脚输入之前)

Guru**** 2575945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751174/tps2051c-about-flt-pin-before-input-to-in-pin

器件型号:TPS2051C

您好!

 

关于 TPS2051C 上的 FLT 引脚、我的客户提出了一个问题。

(问题)

在其应用中、在 IN 引脚输入5V 之前、1.8V 在大约80ms 的时间内被输入到 FLT 引脚。

1.8V (FLT)(80ms)-> 5V (IN)

此时、该器件是否有任何影响? (故障模式)

 

根据数据表、当 UVLO 工作时、FLT 引脚为高阻态(高阻抗)。

并且绝对最大额定值的 FLT 引脚上的电压范围为6V (最大值)。

根据上述条件、我认为该器件没有任何影响。

但是、如果进入 FLT 引脚的输入电流高于5mA、则可能会产生任何影响。

因为、在建议的运行条件下、流入 FLT 引脚的灌电流为5mA (最大值)。

我的理解是正确的?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    您的理解是正确的。 似乎您已全面阅读数据表、这很好。 根据我的理解、您客户的应用应该不会有问题。

    此致、
    Bob