This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:如果 TPS23754#39;s 频率配置为250K、并且变压器#39;s 频率仅为200kHz、这是否正常?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731549/tps23754-if-tps23754-s-frequency-is-configured-250k-and-the-transformer-s-frequency-is-only-200khz-is-it-ok

器件型号:TPS23754

其他问题如下:

1.如果 TPS23737 的频率 配置为250K,而变压器的频率仅为200kHz,是否正常?  

  如果将控制频率的电阻更改为100K、是否对其他设计进行了任何调整?

2.从数据表 可以看出 、栅极电压电平的正常范围为-0.3V ~ VC+0.3V。  如果它太低、如何使它更高?

3.有时,在电源打开期间,我们可以看到使用万用表时输出不符合12V 的要求。 当检测到 PD 器件 时、电源输出也不满足12V 要求。   

  输出在上电过程中不稳定。 这是正常的吗?

输出是否具有最低负载功率要求? 发现怠速有时会断电、没有怠速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、


    由于这是一个双帖子、请参阅此处继续的主题: e2e.ti.com/.../730302

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    幸运的是、作为 PoE 应用和营销经理、我监控我们的 E2E 论坛以获得良好的客户服务。

    您是否会说此主题已得到解决、您是否满意? 如果是、请单击"已解决"按钮告知我们吗?

    如果对所提供的支持不满意、请回写并告知我们还可以做些什么来提供帮助。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的支持、