This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:90W 参考设计

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729857/tps2372-90w-reference-design

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

你(们)好,先生  

1.您能帮您提供90W 参考设计原理图吗? (包括 PWM 电源)

2.请问如何获得 EA 徽标? 是否有任何网站可以参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    遗憾的是、我们没有超过71W 输入的 PoE 参考设计、但鉴于 PSE 能够提供功率、并且电缆不会损失太多功率、PD 的最大功率可达108W (57V/1.9A 输入)。 您可以尝试将 PD 与适合您功率级别的功率转换器 TI 参考设计配对。

    2.请参阅随附的演示文稿,说明如何获得 EA 标识。

    e2e.ti.com/.../1033.PoELogoIntro.pptx

    此致、

    Tom A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    您也可以访问 www.ti.com/poe、向下滚动一点即可找到我们的"logo"ed 设计"链接(到目前为止、我们有8个...数字9和10即将推出!) 并观看有关此主题的视频培训。 视频的直接链接是 training.ti.com/introduction-poe-certification-program。

    此外、如果此主题已回答您的问题、我们希望您通过单击"已解决"按钮获得反馈(以了解您是否满意)。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    这是一个采用 UCC2897A 的12V/9A (108W)有源钳位正向设计: http://www.ti.com/tool/PMP5426

    它可在我们的参考设计库 中找到:www.ti.com/.../index.html

    如果您可以控制 PSE 电压以防止输入电流跳变 TPS2372电流限制、则可以将其与单个 PD 配对使用。 为了绕过此电流限制、可以使用双 PD、如我们在.bt 之后新发布的应用手册中所示:www.ti.com/.../slva986.pdf

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、作为 PoE 应用和营销经理、我监控我们的 E2E 论坛以获得良好的客户服务。

    您是否会说此主题已得到解决、您是否满意? 如果是、请单击"已解决"按钮告知我们吗?

    如果对所提供的支持不满意、请回写并告知我们还可以做些什么来提供帮助。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、