This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:TPS2388#39开路检测电压

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728422/tps2388-the-tps2388-s-open-circuit-detection-voltage

器件型号:TPS2388

我想在 TPS2388的规格图15中知道、该规格显示在这种情况下电压大约为25V。 但是、在其他品牌的 PSE 芯片中、通常只有大约12V。 您和他人有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chen Pang、

    它只是不同的设计规格。 IEEE 标准规定了30V 时的最大开路检测电压。 因此、TI 和其他供应商的开路检测电压均符合标准。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈鹏,这回答了你的问题吗?

    我们认为这一问题已经解决,但我们希望你能同意。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Penny 和 Thomas

    我们遇到了有关2388连接到 Spirent 的问题、它会导致 Spirent 的 PHY 损坏。 我们在中心抽头上测量到的螺旋阻抗约为1.8欧姆。 当2388连接到 Spirent 时、PHY 侧 MDI 信号为6V。 我们的开路电压过高,如果您满足可能导致 PHY 损坏的中心抽头短接 DUT。 这对您来说是一个大问题。 你不这么认为吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chen Pang、

    如果端口只有1.8欧姆、TPS2388会视为短路、我们不会在端口上施加开路检测电压。 对于开路检测电压、我们符合该标准。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Penny

    您提到这是稳定状态,但您是否测量了瞬态响应? 当您将 RJ 电缆插入 DUT PHY 端的 MDI 信号时、将有大约6个电压脉冲。 它超出了任何 PHY 的规格。 重点是另一个品牌的 PoE IC 不会有这个巨大的脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭 昌、您好

    我们没有从其他客户那里听说过 TPS2388上的此问题、我们没有重现您问题的设备。您可以在开路检测期间降低端口电容以降低能耗。 谢谢。

    此致、

    一分钱