This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8543:不为 LP8543提供传感器输入

Guru**** 2893270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8543, TPS61177A, LP8556, TPS61187, TPS61196, TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751232/lp8543-not-giving-sensor-input-for-lp8543

器件型号:LP8543
主题中讨论的其他器件: TPS61177ALP8556TPS61187TPS61196TPS61199

你好

我正在我的项目中使用 LP8543。 对于该 IC、我将提供 PWM 和 EN。 我不会使用任何 ALS 传感器。 根据独立模式下的数据表建议、我也不使用 I2C。

ALSI 引脚 I 将把它接地。 那么我还需要注意引脚。 是否可以将其保持为未连接状态? 如果没有、那么我需要如何处理该引脚。

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、
    对于引脚、只需将该引脚单独保留即可。 您的详细应用是什么? 我们还有其他一些背光驱动器:
    对于6通道,您可以选择:LP8556、TPS61177A、TPS61187
    对于8通道,您可以选择:TPS61196、TPS61193
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的回复。
    我将从客户处获得更多详细信息、并进行沟通。

    此致
    Nidhi P Shetty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、
    我将首先关闭此案例、当您有可以在此处发送的更新时、它将重新打开给我、然后我们可以继续讨论此问题。
    此致
    肖恩