This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:通过外部工具与 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 进行通信

Guru**** 2532080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732179/ucd90120-communication-to-fusion_digital_power_designer-from-external-tool

器件型号:UCD90120

您好!

对于我们的设计、我们需要对由  UCD90120管理的所有稳压器执行电源循环。

必须在同一台 PC 上运行的另一个工具检测到开启状态时执行下电上电。

是否有可能实现 此类 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER <->外部工具通信并在外部条件下复位所有稳压器?

提前感谢。

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fusion GUI 和外部工具之间没有通信。 但也有一种方法可以帮助您。
    通过 UCD90120为稳压器供电的方法有多种。 您为什么需要此处的 Fusion GUI? 我假设这不是实际产品、而是测试设置。
    UCD90120可通过 PMBus 命令或 GPI 或 PMBus_CTRL 引脚对稳压器进行循环供电。

    如果特定条件是硬件信号、则可以将该信号连接到任何 GPI (使用 PIN 选择的电源轨状态)或 PMBus_CTRL 引脚。
    如果特定的条件是软件命令、则可以发出命令来关闭电源轨并打开电源轨。

    请告诉我您的具体需求。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、感谢您的回复。

    "我假设这不是实际产品、而是测试设置"
    不能、它是真正的产品(Xilinx ZC706精密评估板)

    "如果特定条件是硬件信号、则可以将该信号连接到任何 GPI (使用 PIN 选择的电源轨状态)或 PMBus_CTRL 引脚。"
    UCD90120已在 Xilinx ZC706板上连接。
    访问它的唯一方法是通过主机 PC 的 PMBus 进行访问。
    在主机 PC 上运行另一个了解"特殊情况"的程序。
    因此、我正在寻找一种方法来将这个"特殊条件"从"另一程序"传达到 Fusion GUI、以便最后一个复位稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fusion 无法与 PC 中的其他程序通信。
    我的意思是、这是为了评估、但在最终产品中、您不会使用 Fusion GUI 来实现此功能。
    请在此处帮助我了解为何需要 GUI? 另一个主机程序是否具有 i2c 功能? 如果是、它可以直接与 UCD90120通信。 这种特殊条件是否可以通过任何方式转换为硬件信号?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处帮助我了解为何需要 GUI?

    因为这是一种参数化通信 UCD90120并与其通信的简单方法。

     

    另一个主机程序是否具有 i2c 功能?

    不可以、是 Windows 程序与另一个检测"特殊情况"的 FPGA 板进行通信。

     

    这种特殊条件是否可以通过任何方式转换为硬件信号?

    是的、最初的"特殊条件"是在 FPGA 板上生成的电信号。 以及如何将其发送到 UCD90120。 已连接到 PC 主机(提供电流监控)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有 FGPA 板+ UCD90120板。 简单的方法是让 FGPA 输出连接或连接到 UCD90120引脚的数字信号。 通过这种方式、UCD 可以检测事件并根据您的需要执行某些操作。

    这将更加现实、让两个不同的程序在 PC 中相互通信。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    您有 FGPA 板+ UCD90120 板。

    不可以、 UCD90120 位于 FGPA 板上且已接线、因此为了遵循您的建议、我必须在板上进行非常精细的工作:切割轨道和焊接跳线。

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕维尔
    我了解您想要实现的目标。 但是、在发布此产品时、您是否希望您的客户也需要此类 PC 软件来控制?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    不、没有客户-这是我们的特定测试。

    但我认为整合这一特征将是有益的。

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Pavel
    目前我们不支持此功能。
    但 TI 确实提供了 USB 适配器 API、可从 www.ti.com/.../FUSION_USB_ADAPTER_API 下载。
    这基于.Net 框架。 如果此功能确实有用、您可能需要通过调用 API 在 PC 软件中实现此功能。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yihe、

    我找不到任何文档。

    此 API 的具体作用是什么?

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 API 提供低级函数来访问.Net 框架上的 USB-TO-GPIO 软件狗。 在您自己的 PC 软件中、您可以调用这些 API 来向 UCD 发送命令。
    www.ti.com/.../FUSION_USB_ADAPTER_API
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、没有 API 函数的手册、而在.zip 存档中只有可执行文件。
    那么,没有任何关于如何使用它的示例???
    此致
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装该工具后、您将看到如上所示的示例和文档。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。