This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:具有电流限制和短路保护功能吗?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751231/tps2662-has-the-function-of-current-limiting-and-short-circuit-protection

器件型号:TPS2662

你(们)好  

我正在寻找电源开关(具有电流限制、短路保护、正常工作电流< 0.8A)。

我们的负载是一个 PMW 调光 LED 模块(因此驱动电流将按时间间隔出现、并且将产生浪涌电流)            

我们找到了 TPS26624。            

我不知道该芯片是否可以在我们的应用中使用。 (如果我的 LED 模块闪烁、如果浪涌电流大于设定的电流限值、芯片是否锁定?)

谢谢

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    是的、TPS2662x 器件可提供电流限制和短路保护。 数据表第20页的第9.3.5节介绍了对过载(过流)和短路情况的响应。 TPS2662具有浪涌电流限制功能、可通过稳定输出压摆率(通过 dVdT 引脚上的电容)来配置浪涌电流限制功能。 如果出现过载(过流)情况、该器件会将电流调节为设定的电流限值。

    TI 提供了用于驱动 LED 的电源器件、您可以在以下链接中找到这些器件:

    http://www.ti.com/power-management/led-drivers/overview.html