This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:用于 USB2.0认证的浪涌电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750749/tps2561-inrush-current-for-usb2-0-certification

器件型号:TPS2561
主题中讨论的其他器件: TPS2560

你(们)好。

 客户正在 USB VBUS 和内部 VBUS 之间使用 MOSFET。
 但由于浪涌电流而导致 USB2.0认证失败。
 连接器类型为 USB Type-C、但仅使用 USB2.0高速模式和 BC1.2。
 如果客户使用 TPS2561或 TPS2560、是否可以在浪涌电流下求解?

此致、
Ogasawara

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、

    有问题了。 明天我将答复你。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、

    TPS2561和 TPS2560的典型应用是 USB 端口、这些器件满足 USB 限流要求。

    要再次确认、您能否告诉我使用 MOSFET 导致的浪涌电流是什么?情况是什么? 以便我能够分析我们的器件是否也会有浪涌电流。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     感谢您的回答。
     如果我发送原理图、您能检查一下吗?

    此致、
    Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogasawara、

    没问题、另请告诉我负载是什么、是什么导致浪涌电流。

    此致、
    Bob