This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:反向电压条件对策

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750275/tps25924-countermeasure-for-reverse-voltage-condition

器件型号:TPS25924

TPS25924 OUT 引脚最大额定电压为 VIN+0.3V。

因此、我认为在运行期间、当 OUT 电压高于 VIN 电压时、器件可能会损坏。

对于这种情况、添加外部肖特基二极管从 OUT 到 VIN 是否有效?

如果我们可以使用 TPS2594x 器件、也不需要这种注意。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    • 正常运行期间:有电流从 Vin 流向 Vout。 由于内部 FET 的 Rdson、FET 上存在压降、Vout 始终小于 Vin。
    • 在反向电压条件下:内部 FET 的体二极管正向偏置、不提供反向电流保护。 这是因为在 TPS25924x 中没有阻断 FET、该 FET 背对背连接以阻断反向电流。 TPS2594x 系列器件集成了阻断 FET。 因此、该系列器件支持 反向电压和反向电流保护。
    • 如果存在短路或过流等导致 FET 关断的情况、则可能会由于输出路径中的电感而在 Vout 处产生负电压。 在这种情况下、我们需要确保 Vout 不会降至低于其"最小电压=-0.3V"。 在这种情况下、我们在输出端放置一个肖特基二极管、以便输出电感中的能量通过肖特基自由流动、Vout 被钳位到"GND-肖 特基二极管压降"。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen-San、

    当我们使用 TPS25924x 时、您是否认为 VOUT 和 VIN 之间的肖特基二极管是反向电压条件下遵循绝对最大额定值的有效解决方案?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei Sasaki、

    如果存在反向电压、 FET 的内部体二极管导通并将 Vout 钳制到 Vin+0.3V。

    因此、您无需在 Vout 到 Vin 之间放置任何外部肖特基二极管。

    此致、

    Praveen

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen-San、

    在 FET 关闭状态下、我认为 FET 的体二极管会将 Vout 钳制到 Vin。 但是、它是 VIN+0.3V 吗? 我认为体二极管 VF 大约为0.5V 至0.6V。
    如果是、则超出绝对最大额定值。

    FET 导通状态如何?
    需要大约10A 的反向电流、以便 Vout 电压比 Vin 电压高0.3V。
    在这种情况下、我认为器件可能会损坏。

    当噪声被添加到输出线路并且 Vout 电压比 Vin 高0.3V 时、我们应该注意器件保护吗?
    是否不需要它、因为噪声没有这么大的功率? 电压是否上升得这么高?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei Sasaki、

    您的系统在输出端是否具有300mV 的噪声? 输出端的负载是多少?
    流经内部体二极管的电流不应超过100mV。 如果反向电流可能超过100mV、请在 Vout 至 Vin 之间放置一个肖特基二极管。
    TPS25924不提供反向电流保护。 如果您的系统需要反向电流阻断、您需要考虑具有阻断 FET 的 TPS2594x。

    此致、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen-San、

    实际上、未观察到300mV 噪声。
    如果发生这种情况、我们将考虑保护解决方案。

    我知道肖特基二极管可以保护反向电压情况、但大反向电流不会因噪声而流动。
    对吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    您是正确的、噪声将无法驱动高电流。 通常、噪声水平不会高达300mV、除非您驱动电机或开关负载等电感负载。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    Praveen