This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200 VTT 裕量调节

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730772/tps51200-tps51200-vtt-margining

器件型号:TPS51200

您好!

使用 TPS51200设计用于 VTT 电源和参考的 DDR4存储器接口。

一位同事建议、我们可能希望为 VTT 留出裕量、以便设置最佳电压。

任何人都会评论这是否是一个好主意、如果是、请提供一个电路来执行此操作-理想情况下、软件可以在测试期间设置"动态"。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    VTT 输出将遵循 REFIN、因此您可以调整 REFIN 电阻分压器以实现裕量调节。 根据 JEDEC 规范、VTT 应为 VDDQ 的1/2、因此我们不会通过调整 VTT 电压而不是1/2 VDDQ 来看到优势。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    我们首先要将 VTT 降低到低于1/2 VDDQ 的毫伏、使 DDR4的写入/读取测试开始出现错误、并将该 VTT 值存储为"VA"。   接下来、我们要将 VTT 增加超过1/2 VDDQ 的另一毫伏、以使写入/读取 DDR4测试开始失败、将该值称为"Vb"。   然后、我们最后将 VTT 设置为 VA+1/2 (Vb-VA)。

    我设计了以下电路来实现此裕量调节。   请发表评论。   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    我将继续提供支持。
    裕度电路不清楚。 您能否发布清晰的图片或附加 pdf 文件?

    谢谢
    钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    这是一个 pdf。

    此致、

    Larrye2e.ti.com/.../prelim1_5F00_2ba.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    随附是我对 TPS51200和裕度电路的评论。

    BTW、我不熟悉您的设计中使用的 DAC 器件。 我对 裕度电路的评论是基于我的最佳知识。 请理解。 e2e.ti.com/.../prelim1_5F00_2ba_5F00_TPS51200-reviewed_5F00_20180928.pdf

    谢谢

    钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    很抱歉、直到现在才回复。

    感谢您的评论。

    此致

    Larry