主题中讨论的其他器件:CC1310、 BQSTUDIO、 EV2400、 BQ34Z100EVM、 GPCCHEM、 GPCRB
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将 CC1310与 BQ34Z100-G1搭配用于电池监控应用。 我需要编程方面的帮助来读取电压、SOC、电流等数据
我要附上原理图。 应用适用于48V (12Vx4)锂离子电池。
我可以获取 相同的参考代码吗?
e2e.ti.com/.../Fuel_5F00_guage_5F00_PDF.pdf
谢谢你
维拉伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将 CC1310与 BQ34Z100-G1搭配用于电池监控应用。 我需要编程方面的帮助来读取电压、SOC、电流等数据
我要附上原理图。 应用适用于48V (12Vx4)锂离子电池。
我可以获取 相同的参考代码吗?
e2e.ti.com/.../Fuel_5F00_guage_5F00_PDF.pdf
谢谢你
维拉伊
尊敬的 Viraj:
无法更改设计容量的一个可能原因是器件无法执行对 DataFlash 的写入。 如果无法对数据闪存进行*任意*写入,请确保设备的每节电池电压大于2.8V,闪存更新正常电压为2800mV 或更低,分压器设置正确,串联设置正确, voltsel = 1且器件已进行电压校准。
此致、
Bryan Kahler
了解 有关 BQ34Z100-G1的更多信息 、包括 技术文档 和 工具/软件/固件 以及 常见问题解答。 请参阅 快速入门指南 、快速入门。 此外、了解如何查找 您的化学 ID 并执行 电压 和 电流 校准。