This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:空载电流过大

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208, TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750492/tps563208-no-load-current-is-too-large

器件型号:TPS563208
主题中讨论的其他器件: TPS563201

您好:

我们正在调试 TPS563208、发现无负载时的电流消耗约为20mA。

将电感器从推荐的2.2uH 更改为3.3uH 后、空载电流为9.5mA。 为什么空载电流如此大? ? ?

这对于该器件是正常的吗?

输入7.6V、 输出3.3V

您能‘s TI 的 TPS563208开发板吗?没有负载时的电流消耗是多少??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS5563208在轻负载条件下以强制 CCM 运行、Rdson、DCR 和 PCB 的电阻会产生功耗、开关损耗也是合理的。 如果增大电感、则电感器的纹波电流很小、对于提高效率很有用。
    如果您想提高效率、TPS563201是一个不错的选择、它在轻负载下以 Eco-mode 运行。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、我将申请我们供应商的样片进行测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是终端设备? 为什么在轻负载时给客户剂量以关注功耗。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它是一种带电池的消费类电子产品、tps563208用于为 WiFi/BT 模块供电。

    当机器关闭时、WiFi/BT 模块的电源始终存在以实现 BT 唤醒主机功能。BT 唤醒功能仅消耗6mA 的电流。  此时、tps563208电源部分的泄漏电流接近20mA、因此电池放电速度非常快。