This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:意外电流消耗

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751058/lp55231-unexpected-current-consumption

器件型号:LP55231

你(们)好。

我正在开发如下所示的 RGB LED 驱动器电路。 虽然我希望每个 LED 的漏电流为20mA、但第一个 LED 的漏电流为160mA、其中每个额外的 LED 数为20mA。

另一方面、当我测试以下分线板时、一切看起来都很好、每个 LED 按预期消耗20mA 电流。

www.sparkfun.com/.../13884

如果我做了一些错误、您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如您所知、LP55231每个通道的输出电流仅为25.5mA、因此您的第一个 LED 通道似乎存在一些问题。

    那么、您是否会首先通过将芯片替换为新芯片来再次确认它是否正常?

    原理图很好、实际上、如果不使用 INT、您可以将其保持未连接状态。

    建议您还参阅我们的 EVM:
    www.ti.com/.../snvu214b.pdf

    请告诉我这是否能解决您的问题。
    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    我更换过多次芯片、我确信它与芯片本身无关。 但是、我只是注意到我的原理图中的 C1+ C1- C2+ C2-连接是正确的。 这可能是原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您需要先更改它们。

    很抱歉错过了这个机会。

    请正确连接 C1+/C1-和 C2+/C2-。

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这似乎解决了问题。 感谢您的支持。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。

    您是否能帮助点击"res大爱"?

    谢谢。
    Kenneth