This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQEVSW:获取错误"从 TiGrid.ocx&quot 加载 TiGrid 失败;

Guru**** 2536980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730684/bqevsw-getting-error-failed-to-load-tigrid-from-tigrid-ocx

器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件: BQ3050bq20z65

大家好、

我的 IT 部门在计算机上加载了 TI bq 评估软件、当我尝试运行程序时、我收到一条错误消息"无法从 TiGrid.ocx 加载 TiGrid。 您的 TiGrid.ocx 版本可能已过期。 我从一台计算机上检查了该文件、该计算机上的软件实际上可以正常工作、并且该文件与上次修改的日期相同。 我的 IT 部门也从未看到过此错误。 任何帮助都很好。 我正在运行版本0.9.90。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:
    您将此 bqEVSW 与什么 bqDevice 搭配使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:
    你从9月21日起就没有回复、所以我认为这个问题已经解决了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉不能尽快回复。 没有,我还没有解决这个问题。 我正在连接到电路板以校准连接到电路板的电池的电压。 我在计算机上使用了相同的电路板和电池、计算机上安装了程序、并且工作正常。 但是、当我将同一电路板和电池连接到有问题的计算机时、我从原始开机自检中得到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:
    您能回答我的问题9/21吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用 TI EV2300 HPA002将计算机连接到电路板。 将 USB 连接到计算机、然后将 I2C 端口连接到板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:
    您使用的是什么监测计器件或 EVM?
    您还在使用什么版本的 bqEVSW?
    您很可能缺少一些旧的依赖项,这些依赖项不是随新窗口自动安装的。
    您还可能使用的是 bqEVSW 的旧版本。
    根据您尝试连接的 TI 电量监测计、我可能会向您指出 bqEVSW 的正确安装包、该安装包可以解决此问题。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    我使用的是版本0.9.90、我使用 EV2300 HPA002连接到板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:
    对于不同的电量监测计、EVSW 安装程序不同。 您尝试与哪个电量监测计进行通信? 例如、是 bq20z65还是 bq3050、还是其他什么呢?