This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5724-Q1:TLC6C5724-Q1局部调光96区域设计检查

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5724-Q1, TIDA-020001, TLC5951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748718/tlc6c5724-q1-tlc6c5724-q1-local-dimming-96-zone-design-check

器件型号:TLC6C5724-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-020001TLC5951

尊敬的

我们的客户使用 TLC6C5724-Q1修改局部调光96区域、每个区域一个输出通道2S+2P LED (LED 规格20mA/2.6V~2.8V)

我们需要在原理图下方进行双确认。

TLC6C5724-Q1 schmatic:

e2e.ti.com/.../123_5F00_BL_5F00_CTRL-_5F00_-LED_5F00_Driver_5F00_Ctrl.pdf

LED 驱动器原理图:

e2e.ti.com/.../123_5F00_BL_5F00_CTRL-_5F00_-DC_2D00_DC.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    总的来说还可以、只有一个小点、每个 Vcc 上都不需要大电容、靠近 Vcc 引脚的1uF+100nF 电容就足够了、因为流耗很低。 我建议将电容器移至靠近 SENSE 引脚的位置。 顺便说一下、哪个客户正在使用此器件? 是否有任何 TCON 可实现局部调光算法? 如果还有其他问题、您可以向我发送邮件(anda.zhang@ti.com)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anda

     是将 Vcc 1uF+100nF 移动到闭合感测引脚、对吧?

    我们只 需参考 TIDA-020001  即可。

    客户是 CPTT、他们使用 Himax 8880 TCON

    如有任何疑虑、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,安达
    感谢您的建议。
    采用局部调光算法的 Himax 8880 TCON 是一种解决方案。
    对于局部调光算法解决方案器件、是否有其他建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以与客户核实 Novatek 是否有任何 TCON IC 可支持此功能、因为此 IC 的协议与 TLC5951几乎相同。

    顺便说一下、我是否知道客户是谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anda

    谢谢、我们的客户是 Chunghwa Picture Tubes Ltd.、该公司是汽车应用的客户。

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。