This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 偏差

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750944/bq34z100-g1-soc-deviation

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我将 BQ34z100-G1 与8s2p LiFePO4电池搭配使用。 电池的标称容量为3200mAh。

我已经获得了电池的黄金映像并将其加载到 bq24z100-G1中。 我  在实验室功能 原型设计的两周内测试了 bq34z100-G1的性能、发现性能异常的情况有两倍。

我在100% SoC (和 FC 位设置)到10% SoC 之间进行了恒定电流放电。 放电电流为4.4A。

达到10%后、我停止放电、系统进入待机状态(流耗为30mA)。 几分钟后、SoC 达到17%。

-为什么会发生这种变化? 我认为这是因为容量仿真。

- 在此容量仿真中要考虑哪些参数?

此致、