This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576输出电压问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743002/lm2576-lm2576-output-voltage-issue

器件型号:LM2576

您好、先生、

希望你们做得好。

我在我的应用之一中使用了 LM2576开关、

以下是我空载的测试用例:

1) LM2576S-5.0/NOPB:工作良好

2) LM2576S-5.0/NOPB :输出电压:9.4V

这与另一个正常工作的电路和布局相同。

3) LM2576S-3.3/NOPB :输出电压:6V

4) LM2576S-12/NOPB  :工作良好

我的输入为24V、请为此建议解决方案。

如果您需要我们的帮助、请告诉我。

谢谢、此致、

MIT Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MIT、

    我不确定您的问题是什么?

    请说明您的问题是什么、以便我们回答? 从上面可以看出、您的设计工作正常吗?

    谢谢。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MIT、

    我假设您已经解决了您的需求、因此我将因不活动而关闭线程。 如果仍有问题、请随意重新打开主题?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在已经解决了、只是电容器未正确焊接。