This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 -功率限制

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748902/lm5069-lm5069----power-limit

器件型号:LM5069

尊敬的 TI:

当我的条件为19~24V、总共100W、Rsns 设置为0.007 Ω 时、如何设置 PWR 电阻器?  电流限制和功率限制之间有何差异?  

功率限制是否具有典型的推荐设置范围?   如果我将电流限制设置为最大电流的1.3倍、并将功率限制设置为1.2倍、是否可以避免瞬态电流?

BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Delun:

    感谢您在 E2E 上与我们联系!
    最大值是多少 负载电流?
    设计计算器可帮助我们确定最终参数。 可在 www.ti.com/.../toolssoftware 上获取。 请输入您的系统规格并发送给我进行审核。
    此外、我们还提供了运行仿真以了解器件行为的模型。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我的配置:输入电压19~24V (+-10%), 总功率130W,输出电流=6.5A  

    哪种器件可以延长保护时间?    如果我想将电流限制设置为6.5A、将功率限制设置为6A、该怎么办?  

    谢谢、  

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Delun:

    功率限制功能仅在启动期间有效、以限制外部 FET 上的 SOA 应力。 一旦 Vout 达到 Vin、功率限制功能将变为无效。

    例如、如果您使用 PWR 电阻器将功率限制设置为50W、则浪涌电流曲线将遵循50W/VDS。 浪涌电流从50W/19V 开始、并随着 VDS 的降低而增加。
    浏览设计计算器中的数据表示例和视频、如果您有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    当 PWR-RES 为21.5K 时,功率限制是多少?您能告诉我这一点吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流设置、5A 无法引导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWR-RES = 21.5K 时、功率限制为~24W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请使用随附的设计计算器来验证您的设计。 该工具中提供了教程链接、可帮助您在每个步骤中输入内容。

    如果您对该工具有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../5001.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    此致、

    Rakesh