主题中讨论的其他器件: PMP9175、 UCC24630、 TPS23757、 TPS2372-3EVM-757、 TPS23757EVM
TI 是否提供了使用 TPS23753A 的高效参考设计?
我们希望从标准 PoE 0/3类中获得最大输出功率。
此外、由于 高度限制、我们使用 Wurth 变压器749 119 350。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 是否提供了使用 TPS23753A 的高效参考设计?
我们希望从标准 PoE 0/3类中获得最大输出功率。
此外、由于 高度限制、我们使用 Wurth 变压器749 119 350。
您好、Michael、
我已经与 Coilcraft 和 Wurth 一起检查了 EFD15内核中是否有与 PMP9175类似的变压器规格(更薄),但我没有找到。
对于您想要使用的变压器、如果您按照我们的电子邮件中的建议将其与 UCC24630离线配对、则可以立即使用。 在这种情况下、您可以使用 TPS23753A。
或者、您也可以在驱动反激式方法中使用它(使用外部提供的驱动变压器)。 在这种情况下、您可以考虑 TPS23757、因为它具有第二个栅极驱动器。 其 EVM 在直流/直流转换器中具有相当好的效率(效率为~91-92%)、并使用 EFD 内核。
www.ti.com/.../slvu318b.pdf
此致、
达尔文
您好、Michael、
遗憾的是、我们尚未在 TI 设计中使用此同步栅极控制器或用于 PoE 的 EVM。 我已经看到、它 主要用于离线 应用、功率大于30W 的转换器、但尚未用于13W。 使用此控制器可能也很难修改 PoE EVM。 您可能必须首先使用新电路板对其进行原型设计。
我怎么推荐 TPS23757板? 与使用 UCC24630相比、它的效率性能更高、因为 TPS23757设计是一种驱动方法。
您好、达尔文、
我遵循了您的建议、并在我们的设计中使用了 EVM slvu318b。 请检查我的原理图是否正确? 根据文档、该设计可提供11W 的功率。 其他产品、如 Silvertel Ag92015-S (www.silvertel.com/.../160-ag9200.html)、宣传其模块能够通过标准桥提供13W 功率。 2瓦功率的区别是什么?
此致、
Michael
您好、达尔文、
TPS23757EVM 使用脉冲 PA0184栅极驱动变压器。 该变压器相当大。 我们能否用 B82804A0354A110 ( en.tdk-electronics.tdk.com/.../b82804a.pdf )替换它。 我假设它具有类似的参数、但比电流互感器小一点。
此致、
Michael