This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:如果在没有输入电压但施加5V 输出的情况下使用 TPS54821、则它是否断开

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750756/tps54821-is-tps54821-broken-if-it-is-used-under-no-input-voltage-but-output-5v-applied

器件型号:TPS54821
主题中讨论的其他器件: TPS54824

您好!

我们正在考虑在 TPS54821输出端使用5V ORing、如下所示。 TPS54821是否有可能损坏? 施加12V 或5V 输入电压。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文俊弘
    对于所有 FCCM 模式降压器件(TPS54821为 FCCM 模式)、以下组合存在损坏器件的风险:
    "预偏置/并联电压略高于设置电压(例如、在本例中设置电压为5V、并联电压为5.05V)+ EN 高电平+移除12V 输入"
    组合后、该器件可用作从 Vout 到 VIN 的升压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JASon-San、
    您的示例是12V 输入电压、5Vin 电压高于 TPS54824设置电压、然后是远程控制12V 输入电压。
    当12V 电压不适用但仅施加5V 输入电压时、情况是否相同、升压模式运行是否会损坏?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文俊弘
    是(EN 应为高电平)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    当5V 输入侧正在使用时、TPS54821 EN 连接到低电平是否没有问题? 我认为 TPS54821停止开关、因此只需考虑从输出到输入的反向电流不是问题、对吧?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,
    当5V 输入侧正在使用时、TPS54821 EN 连接到低电平是否没有问题?
    Jason:没有问题。
    我认为 TPS54821停止开关、因此只需考虑从输出到输入的反向电流不是问题、对吧?
    Jason:正确。 (当5Vin 侧正在使用时、避免 VIN 连接到 GND)