This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:3.3V LM3480的电源输入

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751119/bq25703aevm-732-power-input-to-3-3v-lm3480

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:LM3480BQ25703

大家好、希望大家好、

我正在开发基于 BQ25703A-EVM 的定制 PCB、我对3.3V LM3480 LDO 的电源输入有一点困惑。 根据原理图:LDO 由 VBAT 或 VBUS 通过共阴极配置中连接的两个二极管之一供电。 至于我可以告诉该 LDO 必须加电才能使 BQ25703开始充电、因为它需要上拉 CHRG_OK 网、该网会打开输入 FET Q5和 Q6。

让我感到困惑的是、如果移除电池、或者如果 BMS 由于电池电压过低而中断此电池连接、则器件似乎无法加电、因为 VBUS 网位于输入 FET 的下游。 似乎存在"鸡肉或鸡蛋"问题、器件需要已通电才能接受其运行所需的功率。

这是需要的行为吗? 对我来说、LM3480从 VIN 网络获取电源更有意义。 LM3480的输入电压最高可达30伏、这应确保其免受任何远程类似 USB-PD 的电源的影响、而通过 VIN 供电而不是通过 VBUS 供电会使器件从适配器电源中唤醒。

感谢您的时间和支持、

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    如果在连接适配器时3V3网络未通电、Q5反向栅极二极管将导通、R14将 Q6栅极电压拉至 GND (克服 R9处的100K 电阻)、这将关闭 FET。 (请注意,Q5和 Q6是 PFET,而 Q1-Q4中用于降压/升压开关的 NFET 则相反。)

    当3V3可用时、将 CHG_OK 置为有效将转移3V3、关闭 Q9A 和 Q9B、以便 R14继续克服 R9以允许电流流动。 当 CHG_OK 变为低电平时、这将使3V3电流流经 Q9A、从而导通 Q9B 以短接100K R9。 这种短路将克服 R14下拉、使 Q5/Q6栅极电压上升到共节点电压、从而将其关闭。

    此致、
    Steve