This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:无法在数字电源设计器软件上检测器件 ID

Guru**** 2575945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746797/ucd9090-not-able-to-detect-device-id-on-digital-power-designer-software

器件型号:UCD9090

您好!

我已将 USB 连接到我的计算机并打开了软件。 设备显示为"未知"。

我在论坛或用户指南中看不到此问题的参考。 我是否错过了一个步骤?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否曾随时触摸程序闪存,特别是在配置编程期间? 您能否告诉我们您的电路板上是如何对 ucd9090进行编程的?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     编程期间我没有触摸到闪存。 该闪存包含在插槽中。 我相信   它是由 JTAG 编程器预先编程的 ucd9090。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有触摸已编程的闪存。 我不知道如何在评估板上对 ucd9090进行编程?它是否在评估板上进行了预编程(UCD9090)。 我想、当它加电时、我想显示器件 ID 和闪存图像信息。 如果您有任何参考闪存映像,请将其发送给我。我是第一次使用此 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保 Fusion GUI 的器件扫描模式设置为"device_ID"。 此外、您还可以尝试连接到不同的 USB 端口以查看其是否工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否仍然有检测器件的问题?
    此致
    Yihe