This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:符合 LMG3410标准的设计

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915, LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750417/lmg3410r070-lmg3410-rated-design

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:TIDA-00915LMG3410-HB-EVM

您好!

我们希望使用6 X LMG3410。 工作电压为480VDC。 是否有任何评估模块或参考设计可让我们实现这一目的?

·      TIDA-00915的热设计使我们只能在高达200V 的电压下工作

·      EVM LMG3410-HB-EVM 似乎具有仅采用其中一个评估模块的主板。

您是否有另一个允许我们使用其中三个 EVM 的主板?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 TIDA-00915能够支持高达450V 的电压。 我们没有有关480V 操作的更多信息、但这并不意味着无法使用。 这实际上取决于板载组件额定电压。 没有其他能够同时支持三个 EVM 的主板。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、