This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:内部 MOSFET 瞬态电压处理能力

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747273/lm2735-internal-mosfet-transient-voltage-handling-capacity

器件型号:LM2735

您好!

我们打算将 LM2735y 与具有次级绕组的电感器搭配使用。 为了实现200V 的电压、整流发生在次级绕组上。 当内部 MOSFET 关断时、初级侧的泄漏电感会导致短路电压尖峰。 问题:当电压超过26.5V 的额定电压时、器件的内部 MOSFET 能否处理能量。 这是一种适用于大容量消费类应用的设计、出于成本原因、我们更希望避免使用将峰值电压限制为26.V 的露营电路 峰值电流小于3A 的标称开关电流、在最坏情况下、由于 MOSFET 钳位而导致的预期功耗小于200mW。  

感谢您的帮助、Bernhard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、

    我们没有这些数据、因此我建议通过添加 RC 缓冲器电路将电压尖峰保持在26.5V 以下。 或者、您可以更改风比以降低额定电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    我关闭了帖子、因为没有进一步的反馈。 我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。