This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481的稳压器设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749690/lm3481-regulator-design-from-lm3481

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM25118

你好

我正在我的项目中使用 LM3481。 我的要求是在9V 至30V 的输入电压范围内以2A 电流获得12V 输出。

1.是否可以根据我的要求设计 LM3481的稳压器?

2.如果可能、请告知我们设计配置和仿真结果。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、
    如果您需要9V~30V 输入的12V 稳压电压、我建议您使用降压/升压控制器、例如 LM25118
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    在几天没有反馈的情况下、我认为您已经解决了问题、因此我关闭了帖子。 如果没有、只需在下面回复即可。