This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200-HT:不带合适 PFET 的高温降压

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750365/tps40200-ht-high-temperature-buck-without-suitable-pfet

器件型号:TPS40200-HT

您好!

我有兴趣将此高温降压控制器用于需要在180C 环境下为组件供电的应用(它是一家制造公司的研发项目)。  但是、TPS40200-HT 数据表是一款用于 PFET 的栅极驱动器。 我一直无法找到任何能够承受180C 环境温度的 PFET。 这是真的吗? 因为我想知道、如果任何 FET 都不能达到这么高的温度、控制器为什么会上升到这么高的温度。

如果不存在此类 PFET、TI 是否在高温下成功使用此控制器的推荐解决方案或参考设计?

提前感谢您的帮助。

此致、

theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Theo、

    遗憾的是、没有 TPS40200-HT 的参考设计会使 PFET 达到该温度。

    我会说、HT 系列的大部分产品都是根据客户要求提供的、因此、如果请求此部件、客户可能会有一个 PFET、该 PFET 可能会达到210 C

    遗憾的是、我不知道客户会使用什么特定的 PFET。

    我会说、通过一些谷歌操作、我找到了一个能够耗时230 C 的 PFET (XTR2N0307)

    请注意、我从未使用过此器件、也不一定会推荐您将其用于您的设计。 我只是将其用作示例、说明有可以使用210°C 的 PFET

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!