This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000PWPEVM:EVM 主要规格请求或性能测试报告

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744880/lm46000pwpevm-request-for-evm-key-specifications-or-performance-testing-report

器件型号:LM46000PWPEVM

你好

如果你们有 EVM 的性能测试报告? 输出5V 版本更好、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想、对于3.3V 或5V 的性能、您可以查看数据表的第34页和第35页

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    ,、我的客户是为汽车 SVS 设计的、非常关心 极轻负载时的功率耗散、例如在以下条件下:VIN=24V、Vout=3.3V、I Ioad=100uA、Iin 电流有多大? 数据表只测试低至1mA 的负载电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当我在 EVM 上进行测试时、在负载为24VIN 和3.3VOUT 且电流为100uA 时、Iin 为43.4uA

    谢谢
    -Arief