This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:电池检测问题

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, CSD16404Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732775/bq24600-battery-detection-issue

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: CSD16404Q5A

您好!

bq24600 IC 已用于我们的其中一个应用的充电电路。

我一直面临电池充电问题!! 电池组未充电!

该电路专为充电电流为4A 的4节并联锂离子电池组而设计。

随着 MOSFET 器件的变化、该电路与 EVM 完全相同(而不是 SiR4260p、Im 使用 CSD16404q5a)、

VIN=12、Vref=3.3、ISET=0.8、Vset=1.5 (当电池组电压=3V 时)的电压符合规格和要求。

其他详细信息:

-当热敏电阻按预期移除时、STAT LED 闪烁、

- LED 持续亮起、 即使未连接电池(尝试移除电池线路中的高值电容器、但仍然没有结果)、也应根据数据表闪烁哪一项?

我已附上原理图(电池端子为 BAT 和 GND)、请找到相同的器件。

我们非常感谢在解决这个问题方面提供的任何帮助。 请告诉我是否可以提供任何其他信息。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    STAT LED 常亮表示正在充电。 请参阅数据表第6页上的 BAT LOWV 比较器规格、预充电至快速充电器阈值为 VFB=1.55V 典型值(3.1V 电池电压)。 充电器应处于预充电状态、预充电电流为编程充电电流的1/10。 您可以检查 PH 波形以确保转换器运行并测量充电电流  

    散热焊盘(原理图上的引脚17)是如何连接的? 请参阅数据表第3页上的散热焊盘以了解布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ezhao、

    是的、STAT LED 在充电时恒亮、但即使没有连接电池、它也会保持恒定!!

    然后、我给电池组充电、使其电池组电压从外部变为3.8V、相应地 VFB=1.9V、但电池组仍然没有充电。 很困惑问题可能是什么;

    散热焊盘未连接到 GND、但 IC 下方有通孔。

    此致、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佐贺

    您能否测量相位波形以确保转换器正常工作? 还请在 Vbat=3V 和 Vbat=3.8的情况下测量充电电流感应电阻器 R21上的压降。 这种情况不太可能、但请确保所有组件值都正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ezhao、

    我测量了 PH 波形、并附上了一张图片、请进行检查。

    我尝试测量 Rsense (R21)电压:对应于 V (R21)=0V 的3V 和3.8V 电池组电压;

    根据原理图、似乎所有元件值的交叉验证组装都很好!

    谢谢!

    此致

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    当电池未连接时、您能否获取 FB 引脚输出波形并将其与 d/s 上的下图进行比较?

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答!

    我尝试探测点(VFB)、

    我已经附加了一个波形、请找到相同的波形。

    条件为:充电器打开-蓄电池已连接

     

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    您在2018年10月3日对 PH 的测量表明、转换器未正确切换、因为没有尖峰的直流值仅为3.5V。 某些组件可能会损坏。 您需要检查 Q3的栅极、漏极和源极的电压。