This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:BOOT1、PWRHOLD 下拉

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750871/tps65910-boot1-pwrhold-pull-down

器件型号:TPS65910

你(们)好

我们将把 BOOT1和 PWRHOLD 连接到 VRTC。

(由于不需要 RTC 功能和 EEPROM 引导)

是否需要上拉电阻器?

还是可以直接连接?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此配置、处于关断状态时、VRTC LDO 处于低功耗模式、该模式仅支持100uA 电流。 为了缓解该稳压器的压力、建议使用上拉电阻器。

    此致、
    Rick S